结果:找到"2.4GHz 传感器 工业生产 农业温室 仓储物流",相关内容1000条
- 2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
- 随着科技的不断进步,智能环境监测已成为现代社会发展的必然趋势。为了满足不同场景下对环境参数的实时监测需求,我们推出了适用于无线网络传感器方案的2.4GHz芯片,旨在为用户打造高效、智能的环境监测体系。01方案介绍1、技术原理:方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线传感器节点部署在各个位置,实时收集环境数据,并通过无线信号传输到基站或手机端进行分析和显示。2、方案特点:1、高效稳定:采用先进的2.4GHz芯片技术,保证了传感器节点的高效稳定性,即使在复杂的环境中也能保持良...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 2.4GHz 传感器 工业生产 农业温室 仓储物流 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2024-03-18 01:57:00
- DP4301监控报警系统方案
- 火灾不仅危害生命安全,严重的话还可能造成人员伤亡,并且造成经济损失,火灾会破坏建筑内的财物、设备、设施等物品,还会破坏生态环境,毁坏森林,破坏动物栖息地。越来越多的复杂结构的建筑,人员密集型场所,地下建筑,危险品存放地等的涌现,使传统有线报警系统不能满足要求。无线星型自组网无需基站和铺设通信线,覆盖面广,探测器可安放在任意位置,分布节点多,不受建筑条件限制,布设简单,维护方便,成本较低,适合各种复杂建筑结构,是火灾有线监控系统的一种有效补充。方案优点一、覆盖面广:无线星型自组网无需基站和铺设信线,覆盖面广,探测器可以安放在合适位置,分布节点多,不受建筑条件限制。二、布设简单,成本低:只需要将...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: DP4301,470MHz,工业传感器,安防系统 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-07-31 22:12:00
- 物理传感器的概念、种类及应用
- 物理传感器的概念 物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物理传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-01 15:30:00
- 空气流量传感器有哪几种存在形式
- 空气流量传感器的仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。不同种类的空气流量传感器有不同种类的组成: 1.活门式空气流量传感器装在汽油发动机上,安装于空气滤清器与节气门之间,其功能是检测发动机的进气量,并把检测结果转换成电信号,再输入微机中。该传感器是由空气流量计与电位计两部分组成。 2.卡曼涡旋式空气流量传感器:为了克服活门式空气流量传感器的缺点,即在保证测量精度的前提下,扩展测量范围,并且取消滑动触...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 空气流量传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-15 13:47:00
- 火星农场
- 今有钢铁侠马斯克君,欲引人类前往火星,全球志士意愿欣然前往者众。兵马未动,粮草先行。然火星者,苦寒之地也,寸草不生,更无鸟兽虫鱼,人类所食为何?火星之上须有农场,然改良火星之气候露天种植尚需数百年,当务之急为建造适宜火星之植物工厂。立创社区能人异士众多,愿与众人一道研发此植物工厂所需之技术,为人类早登火星备足粮草。
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 火星 农场 植物 工厂 发帖人:honeyoba 发帖时间:2020-04-22 05:13:00
- 基于机智云的物联网gprs温湿度传感器开发
- 一、【项目名称】基于gprs网络的物联网传感器的设计。二、【开发团队介绍】青岛顺极智能开发团队隶属于青岛顺极智能信息技术有限公司,全部人员由各专业本科以上学历组成,研究生以上学历占比70%以上,团队位于美丽的海滨城市青岛,带着创业的激情,团队生机勃勃,激情勃发,开发过无数大型电子产品、软件产品。一张图可以概括我们的项目经历。1、团队熟练应用Altium软件做PCBLayout设计;2、团队熟练开发JavaWeb大中型项目,包括Angular,React前端开发,Java后端开发;3、团队熟练开发51,avr,microchip,stm32,stm8,合泰,恩智浦,东软载波的ARMCPU,熟练...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 GPRS 传感器 温湿度 发帖人:青岛顺极智能 发帖时间:2019-09-18 16:45:00
- 磁性流量计传感器8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
- 磁性流量计传感器8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM口径15毫米–1200毫米(0.5英寸–48英寸)衬里材质聚四氟乙烯、氯丁橡胶电极材质不锈钢、镍合金法兰标准ANSI、EN、GB、AS4087、AS2129、JIS、AWWA法兰等级高达300#/PN40/4.0Mpa/PN35/TableE/10K/D类精度标准0.5%;可选高精度0.25%诊断空管、接地/接线检测、高过程噪音、电极涂层检测、智能仪表自验证变送器输出4-20mA数字电子元件(HART协议)、ModbusRS485特点-8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM双室变送器外壳可隔离电子元件,避免...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 流量计传感器 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-12-11 16:18:00
- 无线模块调试之温度传输(51)
- 无线调试程序.zip首先调试无线模块的话,肯定是先要检查无线模块是否连接好了,因为NRF24L01是3.3V供电,接到51上需要一个转压模块,一般用AMS1117芯片做转压模块,电路做起来很简单,然后就是连线,接好后可以烧录我上面发的测试程序,对应引脚看开发板的不同对应更改,如果连接正常没有声音,连接不正常的话会有一个蜂鸣器报警,或者自己再设置一些标志位,led等,就在这个地方我烧了3个无线。。。。。大家如果学习的话一定要注意。如果检查没有问题话可以进行下面的一个程序我不信.zip,这个是我刚刚改的一个无线控制类的程序,如果在无线调试上面卡了比较久的可以看看,有问题也可以一起讨论,网上好多程...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF20l01,lcd1602,温度传感器 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-11-16 23:46:00
- 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
- 温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 温湿度传感器 发帖人:小凤凰火 发帖时间:2018-10-29 14:33:00
- 云里物里S1温湿度传感器亮相高交会受青睐
- 云里物里S1温湿度传感器亮相高交会受青睐2016年11月16日-11月21日,中国国际高新技术成果交易会在深圳会展中心隆重举办,这场国内规模最大、最具影响力的科技展会汇聚了政府领导、国内外诸多科技领域专家学者、优秀企业家代表。作为国内领先的创新性技术服务商,深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称“云里物里”)携众多创新科技产品亮相深圳会展中心四号馆。深圳云里物里科技股份有限公司原名为深圳市创新微科技有限公司云里物里以蓝牙技术为依托,是物联网(IOT)解决方案供应商,秉承着“让每个物体接入物联网”的企业使命,多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 云里物里 S1 温湿度传感器 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-10-20 18:10:00
返回